This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5922:有关 ESD 问题的谘询

Guru**** 2510875 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359717/tlc5922-consultation-on-esd-issues

器件型号:TLC5922

您好、专家:

 我们在测试系统 ESD 时遇到了 TLC5922 ESD 问题、并发现一些输出异常并希望修改、我想查看 哪些引脚容易受到 ESD 影响、是否为我们提供了一些 ESD 保护建议?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailey、

    您能否告诉我客户的终端设备是什么以及异常行为的细节? 如果可能、请告诉我您的测试条件是什么。 谢谢!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared:

      就医疗超声波而言、我们希望从器件内部设计的角度了解、您能帮助 我们了解哪些引脚更容易受到 ESD 影响吗?我们需要此信息来考虑如何修改客户系统 ESD 保护、或许可以添加 ESD 二极管或其他功能。

     谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailey、

    我认为所有输出的 ESD 电平应该相同。

    有关器件内部设计规格的详细信息、请给我一些时间来检查我们的设计。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared:

     我希望知道这方面有什么更新吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailey、

    "对不起,我不会介意的。"

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H、Jared:

      对我的客户来说、这是一件很紧迫的事情、今天可以帮助他们提供一些建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailey、

    很抱歉这么晚才回复。

    内部 ESD 等级与数据表中的规格相同:

    BR、Jared