This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:芯片应用问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, LM3409EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359799/lm3409-application-issues-of-chips

器件型号:LM3409
主题中讨论的其他器件:TEST2

LM3409调试记录
测试1
测试条件

输入电压

10.3V

 

Vadj

0.2V

 

PWM 频率

30Hz/5kHz 10%占空比、Vp-p=5V

LED 信息
正压降(单灯)= 2.6~3.0V
正向电流= 5 -100mA
串行连接数:2

现象
示波器
CH 1黄色 PWM 控制信号
通道2蓝色 LED 正电压
通道4绿色 LED 发光响应(使用 PD 测试)

①30Hz 开关频率波形

② 5kHz 开关频率波形

出现的问题:
1.纹波问题相当严重。 是否有任何措施和建议可减少纹波?
2.频率增加后,LED 熄灭,导致尾灯,造成 LED 严重的余光。 是否有改进的方法?

测试2
测试条件
输入电压10.5V
可调节电压0.2V
PWM 频率30Hz/5kHz 10%占空比、Vp-p=5V
LED 信息
正压降(单灯)= 2.6~3.0V
正向电流= 5 -100mA
串行连接数:2
现象
示波器
CH 1黄色 PWM 控制信号
通道2蓝色 LED 正电压
通道4绿色 LED 发光响应(使用 PD 测试)

① 30Hz 开关频率波形

② 5kHz 开关频率

出现的问题:
在30Hz 时、LED 电压与控制信号相比有300us 的延迟。 在延迟期间、LED 正电极的电平较小、这与预打开现象类似。 在将频率增加到5kH 后、此现象消失
在5kHz 频率下、LED 响应的下降沿会振荡并产生后续辉
3.没有显著的纹波,这与测试1中的现象有显著的不同

请帮助提供上述所有问题的解决方案。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tonyx:

    您能否分享完整的原理图?  

    Br、

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 TI 的官方 LM3409EVAL/NOPB - LM3409演示板,您可以在 TI 网站上查看相关信息。

    以下是有关调试过程中遇到的问题的更新、主要包括:
    1. test1和 Test2分别亮起两种不同类型的 LED 灯,它们出现的现象也不同。 请帮助查看是否有任何改进计划。
    2、测试3记录了第三个 LED 型号的照明试验,但其工作状态仍然异常。 您能帮助分析和解决这个问题吗?
    此外、由于我们当前的使用场景、功耗相对较低。 对于电流低于100mA 的应用场景、是否有设计改进计划来提高 Vadj 调试的线性度?

    调试记录
    测试1
    测试条件
    VIN 10.3V
    可调节电压0.2V
    PWM 频率30Hz/5kHz 10%占空比、Vp-p=5V

    LED 信息
    正向压降(单灯)= 2.7~3.2V
    ~电流=100 μ A 700mA
    串行连接数:2

    现象
    示波器
    CH 1黄色 PWM 控制信号
    通道2蓝色 LED 正电压
    通道4绿色 LED 发光响应(使用 PD 测试)

    ① 30Hz 开关频率图像

    ② 5kHz 开关频率图像


    出现的问题:
    1.纹波问题相当严重。 是否有任何措施和建议可减少纹波?
    2.频率增加后,LED 熄灭,导致尾灯,造成 LED 严重的余光。 是否有改进的方法?

    测试2
    测试条件
    输入电压10.5V
    可调节电压0.2V
    PWM 频率30Hz/5kHz 10%占空比、Vp-p=5V

    LED 信息
    正压降(单灯)= 2.6~3.0V
    正向电流= 5 -100mA
    串行连接数:2

    现象
    示波器
    CH 1黄色 PWM 控制信号
    通道2蓝色 LED 正电压
    通道4绿色 LED 发光响应(使用 PD 测试)

    ① 30Hz 开关频率图像

    ② 5kHz 开关频率图像

    出现的问题:
    在30Hz 时、LED 电压与控制信号相比有300us 的延迟。 在延迟期间、LED 正电极的电平较小、这与预打开现象类似。 在将频率增加到5kH 后、此现象消失
    在5kHz 频率下、LED 响应的下降沿会振荡并产生后续辉
    3.没有显著的纹波,这与测试1中的现象有显著的不同

    测试3
    测试条件
    输入电压为10.3-15V
    可调节电压0.2V
    PWM 频率30Hz/5kHz 10%占空比、Vp-p=5V

    LED 信息
    正向压降(单灯)= 2.6~3.4V
    正向电流= 5 -100mA
    串行连接数:2

    现象
    示波器
    CH 1黄色 PWM 控制信号
    通道4绿色 LED 正电压
    CH 3粉末 LED 发光响应(使用 PD 测试)

    ① 30Hz 开关频率图像

    ② 5kHz 开关频率图像

    出现的问题:
    LED 工作状态不正确
    Vin 调整在10V~15V 以内、Vadj 调整在0.2-0.7V 以内、这种现象没有差别

    请帮助了解如何解决上述所有问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tonyx:  

    由于该器件是恒流器件、如果您能提供输出电流波形进行分析、将会更有帮助。

    还请提供测试记录、包括在不同测试条件下的 Iout、Vcoff 和 VSW 点。

    AN-1954 LM3409演示板(修订版 D) 应该是您使用的电路板。 此设计中没有输出电容器、如果要减小输出电压纹波、可以添加输出电容器 C5并再次测试。

    海利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM3409的调试仍在进行、现在每种类型的 LED 都可以亮起、但亮起时有300us 的延迟。 请问这是如何造成的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tonyx:

    每一行的含义是什么? "开通"是指 PWM 开启还是 Vin 开启?  

    如果您使用 EN 引脚施加 PWM 信号、则当 EN 引脚被拉至低电平时、VCC 开始放电;当 VCC 放电至低于其 UVLO 阈值时、该器件进入低功耗关断模式。 当您再次将 EN 拉至高电平时、将存在一个延迟、然后是正常启动序列。 请参阅  8.3.6使用 EN 引脚进行 PWM 调光 8.4.1  低功耗关断 才会流入

    VDD。 Br、 海利。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道2是 LED 测得的光、
    通道4是 LED 极性电压
    通道1是 PWM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您对处理此问题有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tonyx:

    该延迟时间在您的应用中是不可接受的。 您可以使用并联调光功能来避免这种延迟、而不是使用 EN 引脚进行 PWM 调光。

    Br、

    海利。