This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:EN 电压上升阈值- 1.2V 最小值

Guru**** 2388950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01EVM-190, TPS62A01
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361038/tps62a01-en-voltage-rising-threshold---1-2v-min

器件型号:TPS62A01

您好!
根据 TPS62A01的数据表、Ven 电压上升阈值的最小值为1.2V、而下降阈值的最大值为0.4V。 对于我们的应用、我们希望将该引脚连接到逻辑电平电压信号(1.2V)。 我们在 TPS62A01EVM-190评估平台上测试了此引脚、发现上升阈值为0.7V、而下降阈值为0.5V、因此我们想要确认数据表中是否有拼写错误、即作为最低条件的上升阈值为1.2V。

提前感谢、

A·梅塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    上升阈值电压的统计分布位于数据表最小限值以下、下降阈值的分布位于数据表最大值以上。 限值内。 本数据表专门对其进行命名、因为所有器件都能够在指定电压下以统计方式检测所需的逻辑电平。

    如果您的应用中 EN 引脚的逻辑高电平确实是1.2V (包括容差)、则这应该是 TPS62A01的安全运行条件。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andreas、您好!

    感谢您的及时回复。
    因此、如果我理解正确、上升阈值电压的统计分布低于数据表最小限值、那么数据表中指定的1.2V 应该是最大限值、典型值可以为0.7V。  

    我认为上升阈值所需的最小电压为1.2V、对于我们的应用、我们驱动 EN 引脚的最小电压可能为1.1V、因此您的解释仍然有效。


    谢谢!
    阿什什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    通常、数据表会反映最小值和最大值之间的允许参数范围。 如果是一些输出参数、则统计分布将位于限值之间。 但是 EN 引脚输入电压阈值是一个输入参数、允许的工作范围需要高于统计分布、以确保所有器件安全地将1.2V 识别为逻辑高电平状态。 如果应用中的信号电平为1.1V、则超出允许的范围。 只有极少数的器件可能无法将1.1V 识别为逻辑高电平。

    此致、

    Andreas。