This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82901:TPSM82901在特定引脚开路/短路时的运行

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82901, TPS62901, TPS62901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361788/tpsm82901-the-operation-of-tpsm82901-when-open-short-of-particular-pins

器件型号:TPSM82901
主题中讨论的其他器件: TPS62901TPS62901-Q1

您好、团队成员:
我的客户提出问题、因为他们希望确认 TPSM82901的行为如何以及它是否存在危险。

1) 1) SW/NC 引脚(数据表上的说明开路)
①如果 SW/NC 引脚连接(或触控)到 GND、工作的可能性有多大? (输出电压是否会改变或导致部件故障?)
②如果 SW/NC 引脚连接(或触点)到 VOUT 电压(例如0.85V 或1.8V)、那么工作的可能性有多大? (输出电压是否会改变或导致部件故障?)

2) MODE/S-CONF 引脚 (在数据表上未打开)
① MODE/S-CONF 引脚保持开路(悬空)时、运行的可能性有多大? (输出电压是否会改变或导致部件故障?)

3) SS/TR 引脚
①如果 SS/TR 引脚连接(或触碰)到 GND、工作的可能性有多大? (输出电压是否会改变或导致部件故障?)
②如果 SS/TR 引脚连接(或触点)到 VOUT 电压(例如0.85V 或1.8V)、工作的可能性有多大? (输出电压是否会改变或导致部件故障?)

4) FB/VSET 引脚(如果 MODE/S-CONF 连接到高电平)
①如果 FB/VSET 引脚保持开路(悬空)、运行的可能性有多大? (输出电压是否会改变或导致部件故障?)
②如果 FB/VSET 引脚连接(或触碰)到 GND、工作的可能性有多大? (输出电压是否会改变或导致部件故障?)

非常感谢您的建议。

此致、
山崎明久