This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933F:EN 和 VIN 引脚短接

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620, LMR43620, TPS62933F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361363/tps62933f-en-and-vin-pin-shorted

器件型号:TPS62933F
主题中讨论的其他器件:LMR33620LMR43620

尊敬的支持团队:
这是有关 TPS62933FDRLR 的问题。

如果2引脚(EN)和3引脚(VIN)短路、则假定施加的电压超过2引脚(EN)的最大额定电压6[V]。
此时是否有可能发生火灾或烟雾?
VIN 电压为24V。

是否有任何器件采取措施防止与 VIN 相邻的引脚短路、其中与 VIN 相邻的引脚的最大额定值设置为高于 VIN?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dice

    我们建议在最大速率范围内使用器件、不要施加大于 EN_max 的电压。  

    我们没有相邻引脚具有比 Vin 更大的最大额定值的器件。  TPS54202 的 SW 与 Vin 相邻、其最大额定值与 Vin 相同。  

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:
    感谢您的答复。

    我理解了以下内容。

    如果超过绝对最大额定值、则可能会发生损坏。
    没有关于多少电压会导致点火或冒烟的定量信息。

    有一个 LMR33620、其 EN 引脚与 VIN 相邻、可承受"VIN + 0.3V"电压。
    其中一个 LMR43620的 EN 引脚与 VIN 相邻、具有相同的耐受电压。
    具有较大 EN 耐受电压的器件、例如 LMR33620和 LMR43620、比 TPS62933F 更昂贵。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dice

    ''如果超过绝对最大额定值,则有可能销毁。
    没有关于多少电压会导致点火或冒烟的量化信息。'-->-是

    该价格可能不会直接由您所说的 EN 引脚电压电平产生、这取决于许多其他特性。  

    LMR33620和 LMR43620具有更高的 Vinmax。

    谢谢、此致。