This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:LM5176规格咨询

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM25141, LM5177, LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361600/lm5176-q1-lm5176-specifications-consultation

器件型号:LM5176-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25141、LM5176、 LM5177LM51772

嗨、团队,

输入电压= 9-16V

输出7.5V&21.5A  

客户询问是否有比较高的开关频率、这个500kHz 的开关频率。 对于25A 输出、电感必须至少为20mm * 20mm * 10mm
如此大的电感很难处理。 1UH 30A 电感器尺寸为13*13*5。
使用类似 LM25141 2M 的开关频率时、在电感器降额后、计算出该值为1UH 是安全的。
经过对 LM5176进行初步计算后、电感器降额后3.3uH 是安全的。 因此电感器会非常大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    LM5176的额定频率最高仅为600kHz。

    如果您需要更快的开关频率、可使用 LM5177或 LM51772

    此致、

     斯特凡