This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS652353:数据输入并启用 VLNB 输出

Guru**** 2541620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361665/tps652353-data-in-and-enable-vlnb-out

器件型号:TPS652353

尊敬的所有人

当 Vlnb OUT 被禁用时,是否可以使用 DIN 和 DOUT (解调外部22kHz 音调)?

如果我在 CR2中设置 BIT3、那么在引脚 DIN 上我具有大约2.5V 的电压以及来自外部源(即接收器)的22kHz 音调

如果我清除 CR2中的 BIT3、则没有 Vlnb 输出、并且 DIN 引脚上的电压下降约为0V、数据仍然存在、但 DOUT 之外没有数据。

如果可能,还可以在禁用 Vlnb 时使用 DIN/DOUT 解码器?

谢谢/ Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 EN 位清零时、器件关断、因此不能使用  DIN/DOUT 解码器。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定