This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923653:可将 EMC 传导发射限制在 CISPR25 2级限制以下的滤波电容器

Guru**** 2522500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361520/tps923653-filter-capacitors-to-limit-emc-conducted-emissions-below-cispr25-level-2-limits

器件型号:TPS923653

尊敬的 TI 论坛:

我将围绕 TPS923653DRRR IC 设计一个升压转换器、 我的目标是在267mA 上连续驱动16个 LED。 (总输出电压约为48V。 )升压转换器的输入电压在9V 到36V 之间变化、我计划在1.8MHz 下运行芯片。

我想确保此产品符合 CISPR25 2级传导发射测试要求。 因此、我想根据以下应用手册来调整输入电容器的大小:SLLA569A
https://www.ti.com/lit/ab/slla569a/slla569a.pdf?ts = 1715689498857

但这里的仿真结果表明、即使是非常低的电容也能将传导发射保持在30dBuV 以下、这让我感到非常怀疑。 根据经验、您能否告诉我可以开始使用的大致电容是多少? (在类似的应用中、至少要有多大的数量级?) 您能不能给我一个大致的想法、就是为了通过传导发射测试、需要多大的困难? 可以预先使用电容器使其正常工作吗?我是否需要设计更高阶的滤波器?

谢谢。

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakab:

    Unknown 说:
    我要确保产品符合 CISPR25 2级传导发射测试要求。 因此、我想根据以下应用手册来调整输入电容器的大小:SLLA569A

    我是否能够理解您是否将在汽车应用中使用 TPS923653?

    Unknown 说:
    但是这里的仿真结果表明、即使是非常低的电容也能将传导发射保持在30dBuV 以下、这让我非常怀疑。 根据经验、您能否告诉我可以开始使用的大致电容是多少? (在类似的应用中、至少要有多大的数量级?) 您能不能给我一个大致的想法、就是为了通过传导发射测试、需要多大的困难? 可以预先使用一个电容器吗?或者我需要设计一个更高阶的滤波器吗?

    您能向我展示一下您的仿真是如何完成的吗?  数据表中的9.2.2.2.2节"输入电容器选型"提供了一些关于如何选择输入电容器的建议。 如果您需要通过严格的 EMC 标准或需要很大的裕度、可能需要在电源输入侧使用更高阶的滤波器、例如 LC 滤波器或 π 型滤波器。

    此致、

    周老师