This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070评估模块中的电流检测电路说明

Guru**** 2517370 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361519/ucc28070-current-sense-circuit-explaination-in-ucc28070-evaluation-module

器件型号:UCC28070

尊敬的所有人:

我尝试使用 UCC28070来制作交错 PFC。 目前、我处于原理图设计阶段。 我需要在输入电压为230V 的3kW 功率下运行。 我怀疑电流检测网络。 我以红色突出显示该部分。 为什么它与栅极电路有关? 另外、以蓝色突出显示的器件是否足以实现电路。


请注意、我将使用 PE-63588NL 电流检测变压器并将 UCC27517ADBVR 用于栅极驱动器。 附了我有疑问的示意图。 还要说明我提到的这种电流检测变压器是否适用于此功率范围。


.e2e.ti.com/.../InterleavedPFC_5F00_Doubt.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin、您好!  

    您以红色突出显示的电流检测网络部分对于 PFC 操作并非绝对必要。  
    至少、用蓝色圆圈标明的部分是所有必需的部分。  

    如 UCC28070数据表(第35页)中的章节8.2.2.8所述、与栅极驱动相连的附加部件被用来为电流感应信号增加一个偏移电压和一个小的斜坡。   有时向 CSA 和 CSB 添加较小的失调电压以改善过零附近的线电流波形是有利的。  

    对于输入为230VAC 时的3kW 输出、预计电流约为13.7Arms (如果最小 输入低于230VAC、则电流更高)。  13.7Arms = 19.4Apk、不包括电感器纹波电流。   
    PE-63588NL 是一种200:1电流感应变压器(CT)、在端接200欧姆时的额定值为600A-us。  其可以是每600us 1A、或每30us 20A、或每1us 600A。   
    CTS 的更常见额定值是最大伏秒值。  对于 PE-63588NL,600A-us 相当于(600A/200)*200R = 600V-us。  

    假设您的设计在19.4Apk x 110%时 Vcsx = 3V、则3V/(19.4/200)= 28.1欧姆。  标准的1%值为28.0欧姆。
    CT 不饱和很重要、因此应允许对600V us 额定值留出相当大的裕度。  有时磁化电流会在多个开关周期内累积。  保守设计、将 每个 周期限制 为100V-us。   由于该设计在峰值线路电流下针对3V 电压、因此每个开关周期可至少为100V-us/3V = 33us 长。
    这仅是导通时间、但表示开关频率至少可低至1/33us = 30kHz (甚至更低)、因此 PE-63588NL 对于此应用而言应足够。   

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ulrich 的详细解释。