在我们使用 TPS563249DDCR 检查电路的电源波形时、我们发现以下两种异常操作。 请告诉我每种情况的原因和对策。
电路图
①L1方向=正向存在运行异常(间歇性振荡)。
②L1方向=反向虽然它持续振荡、但是输出电压(设置= 5V)已经变为大约5.1V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您发送编修。
为了减少输出电压纹波、增加了电感。
我知道电感22uH 是不合适的、但您能具体告诉我您关注的是哪种异常现象吗?
我还将向您发送布局、因此请进行检查。
您好、Smash、
纹波的目标是什么? 您可以在数据表中看到、使用1.5uH 电感器时、纹波仅为10mV。
环路补偿是固定的、并集成在我们的器件内部。 它并不适用于所有条件、因此外部元件应处于一定范围内。
我检查你的布局,并发现一些问题: 1. SW 节点又长又细、可能会在器件周围产生很多噪声。 FB 节点导线较长、会感应到更多噪声。
您可以首先尝试更改电感器。 谢谢。
此致、
石屏市
尊敬的郑世平:感谢您的配合。
通过更改电感来传输数据。
仅将电感更改为3.3uH 不能解决异常运行(间歇性振荡)。
在22uH 时、当 L1方向反转时、也观察到持续振荡现象。
此时、输出电压变为高于设定值(5.5V)。
之后、我改变了电感器的类型、但在本例中、输出电压为5V、并获得了良好的效果。
但原因不明。
③L1 =3.3uH (VLS-EX 系列)、L1方向=正向、负载电流= 800mA 有异常运行(间歇性振荡)。
④L1 =3.3uH (VLS-EX 系列)、L1方向=反向、负载电流= 800mA 虽然连续震荡、但输出电压(设置= 5V)已经大约变为5.5V。 →NG
⑤L1 μ V=3.3uH (SPM 系列)、L1方向=正向、负载电流= 0mA 存在运行异常(间歇性振荡)。
⑥L1 =3.3uH (SPM 系列)、L1方向=反向、当前负载电流= 800mA、这是最好的。
*VLS-EX 系列 TDK VLS5045EX-220M
*SPM 系列 TDK SPM4020T-3R3M-LR
由于产品的性质、我们无法进行重大的布局更改、因此我们想采取一些措施、例如对器件进行小幅更改。
我们将向您发送一份包含附加注释的材料、其中显示具有大量泄漏磁通量的表面以及与 IC 的位置关系。
正如我在前一篇文章中写道的、该评估结果表明、当泄漏磁通量更大的一侧接触 IC 时、特征更好。
另一方面、如果在 IC 的另一侧放置具有大量泄漏磁通量的一侧、则特性会恶化。
您能猜出这是什么原因吗?
谢谢你。
您好、Smash、
您能否应用 EVM 板并在板上测试您的电感器? 我认为这个问题不会出现在 EVM 板上。 谢谢。
https://www.ti.com/tool/TPS563249EVM-031
此致、
石屏市