This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:设计反馈引脚正确的值

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361674/ucc25660-designing-feedback-pin-correct-values

器件型号:UCC25660

您好、专家!

你好。

我们的客户计划 使用您的 UCC25660芯片进行控制来设计半桥谐振直流/直流转换器。 尝试设计控制器的反馈部分、但在选择正确的值时遇到问题。 作为参考、转换器的输入为80-120V、输出为300V、4A。

此器件有一个 calcu 工具、但似乎其中未包含反馈 - https://www.ti.com/tool/download/UCC25660X-CALC

感谢您的帮助。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表第7页的 FB 部分、以根据规格设计反馈电路。 在这里有很多选择。

    我建议查看任何参考设计并以其中的示例为例。

    如果输出电压大于输入电压、我建议使用两级解决方案、除非使用二极管。 第一级为 LLC 或 PSFB、第二级为升压级。 这是为了降低 SR FET 的成本、  

    此致!