This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:在输出电压为1.5V 时运行 TPS63070

Guru**** 2513885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361734/tps63070-operating-tps63070-at-output-voltage-of-1-5v

器件型号:TPS63070

您好!

输出电压为1.5V 时、TPS63070的输出电压可调节版本运行是否存在不利影响? 输入电压为12V、输出电流消耗为10mA。 数据表列出了最低2.5V 输出。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    这实际上超出了我们建议的规格。  

    我们不能保证任何事情、包括性能、稳定性和生命周期。  我们的所有验证均基于2.5V 最低输出。 所以、请不要这样做。

    此致

    陶氏