This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:MOSFET 损坏问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358768/tps55288-mosfet-damaged-issue

器件型号:TPS55288

您好!

我们发生了  TPS55288 MOSFET 损坏问题、您能否添加我的朋友?

我将通过原理图和布局供您查看、以检查是否存在导致此问题的可能原因。 谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您可以通过私人消息将原理图和布局文件发送给我。

    我能否知道应用和输入/输出工作条件是什么?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    我已经把它发送给您了。

    我知道吗、 一般设计推荐使用 DR1H/DR1L 1欧姆电阻器吗? 我在 EVM 上找到了它。

    它应该用于降低栅极驱动器 EMI 噪声?

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    1.我无法打开.pcb 文件、能否共享 TPS55288器件各布局的屏幕截图?

    2.在客户电路板上、只有降压侧 MOSFET 受损? IC 本身呢?

    3.客户能否展示 DR1L、DR1H、SW1的波形?  

    4.输入电压范围、输出电压范围和最大输出电流是多少?

    5.输出电容器(C668-C670、EC16)的器件型号是什么?

    6.是的,栅极电阻用于降低驱动器速度和噪声,建议将其改为0欧姆。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    1.我无法打开.pcb 文件、能否共享 TPS55288器件各布局的屏幕截图?

    =>好、稍后会提供它。

    2.在客户电路板上、只有降压侧 MOSFET 受损? IC 本身呢?

    =>是、只有降压高侧损坏。 IC 没有问题。

    3.客户能否展示 DR1L、DR1H、SW1的波形?

    =>好、稍后会提供它。

    4.输入电压范围、输出电压范围和最大输出电流是多少?

    =>好、稍后会提供它。

    5.输出电容器(C668-C670、EC16)的器件型号是什么?

    =>好、稍后会提供它。

    6.是的,栅极电阻用于降低驱动器速度和噪声,建议将其改为0欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您提供的文件和波形。  

    MOSFET 损坏的故障率是多少? 客户是否能够在发生故障时探测 DR1H、DR1L 和 SW1的波形?  

    他们是否可以在5ns/div 内将波形放大?

    关于原理图:

    1.对于 EC16、我在网上找不到数据表、能不能和我分享一下、我可以检查一下 COMP 参数。 或者、客户也可以通过观察负载瞬态期间的输出电压纹波来检查相位裕度、如下所述的注释。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slva381

    2.建议更改 R538=R537=0欧姆;

    3.输入电压范围、输出电压范围和最大输出电流是多少? 建议使用较高的 R555值设置较低的平均电感器电流限值。

    4.我也没有找到 L45的信息、它的饱和电流是多少? 建议选择饱和电流大于平均电感器电流限制值的电感器。

    关于布局、它看起来很差、尤其是使用 GND 连接的释放连接时、这会在电源环路中引入较大的寄生参数并导致更高的电压尖峰。

    1.对所有 GND 连接均使用实心连接。

    2.在 Vin 和 GND 网络附近添加0.1uF/0402陶瓷电容。

    3. 在 Vout 和 GND 引脚附近增加一个0.1uF/0402输出陶瓷电容器。 并对 GND 连接使用实心连接。

    4.使用开尔文连接进行 ISP 和 ISN 连接。

    5.建议在底层的 Vout 过孔和 GND 平面附近再添加一个0.1uF/0402陶瓷电容器。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您确认问题是由 Q1栅极引脚焊接问题引起的。 我现在将关闭此主题、还请遵循上面回复的 sch 和布局建议。

    BRS、

    布莱斯