This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:TPS62913或替代产品

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913, TPS563252
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355934/tps62913-tps62913-or-alternatives

器件型号:TPS62913
主题中讨论的其他器件: TPS563252

您好!

TI 器件 PTN4050AAZ 已停产。 我们有多款产品、需要提供支持。 我需要将直流/直流转换器设计成与微型子卡占用空间相同的逆变器、这样我就可以在 PCB 中用设计新颖的直流/直流转换器替换 PTN4050

您能帮助我查找反相直流/直流吗? 我有两种配置可支持。 5V IN 至-6V (最大1A)或5V (最大1A)。  

是否好像可以针对反相降压/升压(IBB)来设置 TPS62913?

是否有更新的器件? 如果是、您可以帮助我设计一个电路来实现与 PTN4050AAZ 相同的功能?

此外、PTN4050AAZ 上有5个引脚。 您能否告诉我、我可以在设计的 PCB 上采用相同的器件型号是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这无法达到1A 电流、TPMS63610是否能正常工作? 或推荐备选方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramgopal:

    请让我尽快返回给您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramgopal:

    我在这里只想说明一点:对于反相电源轨、您需要一个用于5Vin 至-5Vout 和5Vin 至-6Vout 的电源轨、是不是正确?

    实际上、TPS62913支持0.8V 至5.5V 的输出电压范围。  因此、对于反相降压/升压、Vout 应设置为-0.8V 至-5.5V。

    您可以与我分享您的终端设备/应用吗? 我只是想更好地了解-6V 的供电用途吗?

    如果您需要5Vin 至-5Vout/1A、TPS62913在这里将是一个不错的选择。 对于带 TPS62913 IBB EVM 板的1A 结温、我现在要申请使用 EVM 板、我可能需要几天时间才能拿到电路板并为您测试热性能。

    如果您需要5V 输入电压至-6V 输出电压/1A、低噪声和低纹波是否是您的应用必须满足的要求? 如果没有、我们可以提供支持高达10V 输出电压的 TPS563252。

    谢谢并亲切地告诉我们任何进一步的担忧!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试重新设计具有 TI PTN4050AAZ 尺寸的电路板。 我需要在两个应用中将+5V 转换为-5V 或将+5V 转换为-6V。 和1A。 用于音频应用程序。 在此步骤后、我将使用线性稳压器来生成励磁电压。 例如、-6V 将进入 LDO 来生成-5V、以便为运算放大器供电。 我们是否可以 在 IBB 中设置 TPS563252? 有一个评估板可以尝试吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还介绍了  TPSM63610RDFR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramgopal:

    感谢您的反馈! 我只是想知道、如果该电压轨的范围是+5V 至-6V (降压配置为 IBB)、然后是带有 LDO 的-6V 至-5V。 为什么不能仅使用一个 TPS62913并将其配置为 IBB 以生成-5V 的电压? TPS62913目标实现低噪声和低纹波性能。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将用现有的 PTN4050AAZ 替换设计。 我必须更换外形尺寸。 这就是我需要5到-6的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramgopal:

    明白了! 是的、TPS563252可以支持 IBB。 没有确切为 TPS563252 IBB 的 EVM 电路板。 但您可以将 TPS563252降压 EVM 配置为 IBB。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚