This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:如何发送电池单元以获取新的化学 ID 编号

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361358/bq40z50-r2-how-to-send-the-battery-cells-for-new-chemical-id-number

您好!  

希望你们会做得好!

我有一个电池、但当我提交时、它是化合物 ID 的数据、因此与最接近的匹配值存在10%的偏差。 因此、建议获取新的化合物 ID、但我如何将电池发送给 TI、因为没有有关该 ID 的清晰指导、这是可能的方法。 请告诉我如何获得电池的新化合物 ID。 需要您的帮助。

谢谢,  

渐变、  

M AHTSHAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M Ahtsham:

    我已经向您发送了一个朋友请求,请接受它并重新发送问题,我会帮您解决:)

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,谢谢,发送给你一个私人消息