This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:反馈端子的输入阻抗

Guru**** 2390815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361251/tl494-input-impedance-of-feedback-terminal

器件型号:TL494

你好。

我正在尝试创建一个8步的占空比模式。
我将通过串联几个电阻并除以电压来生成到反馈端子的电压。
但是、我无法生成所需的电压。
原因是我不知道反馈端子的输入阻抗值。
您能告诉我反馈端子的输入阻抗值吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以根据下图中的 Zin~2.5V/PWM = 2.5MΩ Ω 电阻估算误差放大器的输入阻抗、但 TI 不规格1μA 比较器的输入阻抗:

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。
    似乎很难计算电阻值、因此我将尝试通过实际测量对其进行调整。