引脚42电池组上的电压是否会阻止 BQ76952进入 SHUTDOWN 模式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Luis:
感谢您的答复。 关于数据表中的第7.5章、我有几个问题、请回顾。
问题 A:
如果将 Power:Shutdown:Shutdown Stack Voltage 或 Power:Shutdown:Shutdown Cell Voltage 设置为非零值、器件将根据这两个值进入 SHUTDOWN 模式?
是否需要为自动关断功能配置任何其他设置?
问题 B:
运算堆栈电压?它是在哪个引脚?上测量的
问题 C:
根据注释中的说明、似乎该器件会通过电池组引脚上的电压从关断模式返回到正常模式?
"如果已根据电池或电池组启动了自动关断功能、
在 PACK 引脚上测量的电压等于或高于电池组顶部(TOS)电压
根据 Power:Sleep:Sleep Charger PACK-TOS Delta 给出的阈值、器件将返回
正常模式、允许电池组在低电压条件下充电。"
您好、Gary、
如果我将 Power :Shutdown:Shutdown Stack Voltage 或 Power:Shutdown:Shutdown Cell Voltage 设置为非零值,设备将根据这两个值进入 SHUTDOWN 模式?
是的。
是否需要为自动关闭功能配置任何其他设置?
上面询问的两个设置不是完全"自动关机"。 对于那些不需要采取任何其他措施的电压、如果电池组顶部电压或各个电芯电压低于设定值、器件将进入关断状态。
如果要使用 Auto Shutdown、需要配置 电源:关断:自动关断时间 ,请参阅摘录自 TRM以下内容:
栈顶运算电压的含义?它是在哪个引脚上测量的?
这将是测量的电池组总电压。 该值相对于 VSS 从 VC16引脚测量。
从注释中的说明来看,设备似乎会通过电池组引脚上的电压从关机模式恢复到正常模式?
该器件将根据 LD 引脚电压退出关断状态、并且通常也连接到 PACK+端子。 您共享的图片 说明了关闭序列已启动、但器件未进入关闭状态的情况。 或者 LD 唤醒器件而电池组顶部/电芯电压仍低于设置的阈值。
最佳合作伙伴
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙
您好、Gary、
1)至于 您提到的"硬件温度关机",是 13.4.1.4章中的关机温度吗??
不,这不是我的意思 设置:配置:Power Config[OTSD ] )。 然而,回头看,我实际上是错的。 您实际上也可以禁用这个!
因此、我认为您应该能够手动禁用所有关断源(但不建议这样做)。
2)对于 第 13.4.1.4章, 关断温度使用的温度仅为内部温度,不包括9个外部温度,对吗?
对于该配置、是正确的。 这是内部温度。
您可以读取 第 7.5节关断模式 以获取有关可启动关断序列的所有事项的信息。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙
您好、Gary、
1)如果我将 关断堆栈电压设置为0, 将禁用基于堆栈电压的关断?
我相信是这样。 但我可以仔细检查一下。
2)如果我将 RAM Fail Shutdown Time 设置为0, RAM Fail Shutdown Time 将被禁用?
据我所知、这个可能无法禁用。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙