This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372-4EVM-006:多个 PD 输入之间的输入理想二极管桥

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372-4EVM-006, PMP20859

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361515/tps2372-4evm-006-input-ideal-diode-bridge-between-several-pd-input

器件型号:TPS2372-4EVM-006
主题中讨论的其他器件: PMP20859

Q1:如果我在 TPS2372-4EVM-006中使用 FDMQ8205A (理想二极管桥)、FDMQ8025A 如何阻断彼此的反向电流?

例如、如果信号对输入是+57V、备用对输入是+56V、则 Q1.pin4的 PMOS 会因为其栅极低而闭合、而 Q4.pin4的 PMOS 也会因为其栅极也低而闭合。 所以+57V 和+56V 将短接在一起、我认为硅二极管不存在这个问题、 抱歉、我对此感到困惑、所以我有下一个 Q2。

Q2:如果要并联系统中的两个 PD 端口、是否可以像下图那样短接输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiang:

    感谢您的联系。  

    Q1:在 PSE 侧、4对以太网线(PR12、36、45、78)来自同一电压源。 因此、当高侧理想二极管 FET 导通时、它不会发生短路。

    Q2:建议在内部热插拔 FET 之后并联两个 PD。 您可以被动地并行它们、也可以使用冗余控制。 PMP20859 (www.ti.com/.../PMP20859) 是一种具有电源冗余和优先级的参考设计。   

    此致、

    帝昂