This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:TPS23730

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360999/tps23730-tps23730

器件型号:TPS23730

您好!

我们已 根据参考原理图 PMP22494_revA_SH2.SchDoc 使用 TPS23730 IC 设计了隔离式6类 POE 电源。

分级电阻 CLSA = 31.7欧姆(27欧姆+ 4.7欧姆)和 CLSB = 130欧姆(120欧姆+ 10欧姆)

该电路是否适用于以下所有类型1、类型2和类型3的以太网交换机?  

此致、

麒麟冲浪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kiran:

    感谢您的联系!

    此 PD 将 从 PSE 请求6类电源。 同时、您将需要3类或4类 PSE、它具有足够的功率预算来支持整个6类。  如果 PSE 由于6类电源的类型限制或功率预算而无法提供6类电源、则 PSE 通常会提供4类(2类 PSE)或3类(1类 PSE)电源、具体取决于 PSE 的类型和功率预算。  

    TPS23730的 TPH、TPL 和 BT 引脚将具有不同的 PSE /L 状态、用于指示 PD 与 Hi-Z 协商的实际类别。 下游 MCU 可以通过这些引脚状态来调整负载。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    在我们的 PD 设计中,使用 具有 分级电阻的 TPS23730,CLSA = 31.7欧姆(27欧姆+ 4.7欧姆)和 CLSB = 130欧姆(120欧姆+ 10欧姆), 如果我的负载是25W ,电路是否会使用2型802.3at 4级 PSE?  

    此致、

    麒麟冲浪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

     在您的情况下、此2类 PSE 只应作为4类握手。 是的、如果您的 PD 输入功率为25W、此电路可以工作(PD 额定功率用于其输入功率、即 PD 的负载/效率)。

    此致、

    帝昂