This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756EVM:TPS23756EVM

Guru**** 2038710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23734, TPS23754, TPS23756, TPS23756EVM, TPS23731
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1358777/tps23756evm-tps23756evm

器件型号:TPS23756EVM
主题中讨论的其他器件:TPS23756TPS23731、TPS23734 、TPS23754

大家好、

   我们正在开发以太网供电(PoE)应用、使用 IEEE 802.3at 支持的 PD (有源器件)、该设备需要提供5V/5A 输出。 我们有几个问题、        感谢您提供任何帮助:

  1. TPS23756 IC 的可用性 :我们正在考虑在设计中使用 TPS23756 IC。 有人能确认此 IC 是否将在未来10年内可用吗? 如果担心其长期可用性、您能否推荐一款符合 IEEE 802.3at 标准并支持5V/5A 输出的替代器件?

  2. 更新了 TPS23756EVM 的 BOM 和原理图 :我们注意到 TPS23756EVM 的 BOM 中的某些组件现已停产。 您能否分享此评估模块的最新 BOM 和原理图?

     感谢您的帮助、期待您的建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, SunDARAMOORTHI,

    感谢您的联系。 我会检查这些问题、并将其发布到您的帖子中。

    此致、

    帝昂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, SunDARAMOORTHI,

    TPS23756的优势在于其低9V PWM CTL UVLO。 这对于宽输入电压范围很有用。 例如、TPS23756EVM 具有12-57V 的输入范围。 TPS23734和 TPS23731是最新的25.5W PD 器件、请参阅以下特性。 TPS23731EVM 和 TPS23734EVM 为5V/5A 参考设计。

    10年来我没有看到 TPS23756的电源问题。 请在2018e2e.ti.com/.../BOM-TPS23756EVM-2018.xls 中查看随附的 BOM 更新

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diang Xing、

              感谢您的答复。 我需要 PMP6672的最新原理图和 BOM、具体而言包含 TPS23754PWP IC。 此外、您能否确认 TPS23754PWP IC 在未来10年的长期供货情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, SunDARAMOORTHI,

    感谢您的答复。  

    10年来我没有看到 TPS23754的电源问题。

    对于 PMP6672 (与可订购 EVM 板不同)、我们近期不从事制造。 因此、 我们没有更新的 BOM 比 TI 网站中的 BOM 新。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diang Xing、

               感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, SunDARAMOORTHI,

    欢迎您! 我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    帝昂