This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3030:考虑温度漂移的变化上限和下限

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: REF4132, REF35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361176/ref3030-upper-and-lower-limits-of-variation-considering-temperature-drift

器件型号:REF3030
主题中讨论的其他器件:REF35REF4132、REF3130

您好

如何计算包括温漂在内的输出电压上限和下限?
我的想法如下、对吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是在仅考虑初始精度和温度漂移时、我如何计算-10°C 到65°C 的最小和最大误差:

    温度漂移最大误差= 75°C * 60ppm/°C = 4500ppm

    初始精度最大误差=(3.006V -3V)/3V = 0.2%= 2000ppm

    来自初始精度的总最大误差= 6500ppm

    总电压误差= 3V±(3V * 6500ppm )=  3V±(3V * 0.65 %)= 2.9805 V 至3.0195V


    将来、有一个计算器工具可能会对此非常有用:

    https://dev.ti.com/gallery/view/LPVRS/ADC-TO-VREF 选择 Design_Tool ver/1.0.0/ 

    以下是我如何将其与您共享的值结合使用:

    请确保在使用计算器时、从数据表中输入正确的值、并将您不感兴趣的参数设置为0、如以上示例所示。


    使用相同的方法并使用-30°C to 85°C 计算器、电压范围变为:

    3 μ s (±* 0.89%)= 2.9733V 至3.0267V


    如果您希望电压基准具有更好的温漂性能、可以考虑 REF3130AIDBZR (REF3130)、REF35300QDBVR (REF35)或 REF4132B30DBVR (REF4132)等选项。

    谢谢。

    杰克逊