This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22946:开关关断时 VOUT 上的放电功能

Guru**** 2519790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359887/tps22946-discharge-function-on-vout-when-the-switch-is-turned-off

器件型号:TPS22946

TPS22946是否有一个内置放电电路、可在负载开关禁用(ON 变为低电平)时使输出泄放?  如果没有、您可以推荐一个具有放电功能的其他超低功耗负载开关、还是建议一个添加到 TPS22946 VOUT 上的电路来给 VOUT 放电?

此负载开关控制电池应用中的电源、因此我不想在开关打开时耗尽电池电量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harold、您好!

    您对此负载开关有何要求?

    添加输出泄露的一种好方法是在连接到 ON 引脚的输出上添加一个 PMOS。 如果没有更好的负载开关适合您、可以改用吗?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    此负载开关用于控制电池供电的低电流电源。  我需要一个在禁用负载开关时将输出放电的负载开关、这样由此负载开关供电的下游器件在禁用负载开关后会迅速断电。

    TI 是否提供规格与 TPS22946类似但具有集成放电功能的负载开关?

    此致、

    HAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hal:

    TPS22916是否 工作? 它具有低 Iq、但缺乏电流限制功能。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    感谢您提请我注意本部分内容。  我将针对该应用进行研究。

    感谢您对此提供的帮助。

    此致、

    HAL