This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994QFNEVM:如何确保使用此 EVM 时系统 Zo 值

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361409/tps65994qfnevm-how-to-make-sure-the-system-zo-value-when-use-this-evm

器件型号:TPS65994QFNEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65994

您好、专家:

我想知道如何确保 Zo 值为 pic?

这只是一个模拟值还是计算结果? 如果是,请提供公式或计算工具。

如果它可以是测量,请分享更多的细节如何设置和获得正确的结果.

TPS65994 EVM 也会影响 Zo 的一些最终结果、

   

埃德迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:  

    您能否向我发送您从哪里获得此信息的文件/演示文稿?  

    还有,这是什么目的问? TPS65994EVM 上的线路阻抗是否存在问题? 所测量阻抗的确切位置是什么?  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林