This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2065D:限制电缆插入时的浪涌电流

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2065D, TPS2065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360298/tps2065d-limit-inrush-current-upon-cable-insertion

器件型号:TPS2065D
主题中讨论的其他器件:TPS2121、、 TPS2065

您好
我正在设计 USB 主机产品(一个端口)、USB 主机端口可提供高达1A 的电流(自供电)。
我的设计由 USB-C 端口或9V 直流电源供电。
我使用 TPS2121作为 USB-C 和直流输入之间的多路复用器。


我的 MCU 控制连接到主机连接器的 TPS2065D 配电开关。
在主机连接器上插入 USB 电缆的过程中可以观察到大压降。

粉色的图是来自 USB-C 电源的5V 电压、
黄色曲线图是 TPS2121的5V 输出电压、
蓝色图表是 TPS2065D 的输出、

通过增加 TPS2121输出端的电容、我能够稍微降低压降、尤其是在 TPS2065D 之前。
图中显示 TPS2121输出端为2 x 22uF + 10uF、TPS2065D 输出端为22uF。

应如何降低 TPS2065D 输出端的这一压降?
我阅读了很多、但有点困惑、添加更多的电容器肯定会有所帮助、但我缺少电路板上的空间来使用更大的电容器。

VBUS 上的 TVS 二极管是否可以帮助防止这种下降?
是否有其他提示或想法?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    感谢您发送详细信息。  观察到此行为时、您将通过什么方式连接到该端口?  远端只需要一根不带负载的 USB 电缆?

    我认为电视对您没有帮助。  额外的输出电容最有可能提供最大帮助。  USB 2.0为下行端口指定120uF。

    此致、
    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我插入一条具有轻负载的 USB 电缆、关于200mA。
    添加大输出电容器会在启用 TPS2065时产生压降、并能够在插入电缆时降低压降是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    我不认为如此轻的负载会导致此压降。  您是否能够以与您在原帖中捕获的电压类似的方式测量通过电缆的电流?

    谢谢。
    埃里克