This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:使用 BQ34Z100-R2替代 BQ34Z100-G1的评估板

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100-R2, BQ34Z100EVM, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361130/bq34z100evm-evaluation-board-replacing-bq34z100-g1-with-bq34z100-r2

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-R2、、 BQ34Z100-G1、BQ34Z100

您好!

我购买了 BQ34Z100-R2页面 BQ34Z100EVM 上列出的评估板。 我收到该器件后、开始阅读用户指南、我看到评估板 上的 BOM 上装有 BQ34100PW-G1 IC。

由于我正在评估-R2、是否可以移除评估 板上的 BQ34Z100-G1并将其放入-R2器件? 当我转到 BQ34Z100-G1页面时、显示 BQ34Z100-R2可以直接替代 BQ34Z100-R2。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ34z100 - G1和 R2使用相同的硬件。 请勿移除 EVM 上的 IC、只需将下面的链接中的.srec 文件上传至 EVM、这样您的 EVM 就具有 R2 FW。  

    BQ34Z100-DEVICE-FW 固件| TI.com

    2.02.31为 R2

    0.16为 G1

    此致、

    埃文