This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:VIN 悬空时 TPS1641和 LM7310的行为

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25961, TPS1641, TPS2662, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1360575/tps1641-tps1641-and-lm7310-behavior-with-floating-vin

器件型号:TPS1641
主题中讨论的其他器件: TPS2662TPS2660、TPS25961

尊敬的所有人:

我想确认一下我对 ABS 的理解。 两个组件的最大额定值和行为:
1) 1) TPS16412
2) LM731000


具体情况如下:

TPS16412


 -引脚 VCC 和 IN 悬空(通过~1M 电阻连接到 GND)
 -引脚 GND 连接到系统 GND
 - OUT 引脚的正电压或负电压

 Q1: 即使 VCC 和悬空、此器件也能承受无损坏-1V <电压@输出< 42V (DS 的第7.1节)、正确吗?
 Q2:但是、如果 VOUT 为正、内部 FET 的体二极管将导通、因此 IN 引脚上的电压将为(VOUT -"体二极管压降")、正确吗?
 Q3:在这些情况下、反向电流将有点像"对器件反向供电"、对吗?


LM731000的更多


 
 
 

  
 






信息 -悬空 -引脚 GND 连接到系统 GND -输出端的正电压或负电压 Q4:该器件可承受不损坏的情况下-0.3V <电压@输出< 21V (DS 的第6.1节、完整温度范围)、正确吗? @ 5: 内部 B2B MOSFET、IN 引脚上不存在电压 Δ V OUT、对吗? 此处的动机是这些器件应同时保护电源和负载。 需要关闭电源以节省电力、因此 IN 引脚不会始终通电。 同时、用户有可能连接电源(在负载侧)而不是负载、因此 OUT 引脚上可能会出现非零电压。 请随意对未上电时具有电流限制、自动重试和反向电流阻断功能的器件(VIN 3V-15V、ILIM 0.15-0.2A、理想情况下为内部 FET、但也可以从外部进行)提出建议。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我明天会回到 EOD。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    请查看我的在线回答:

    TPS1641

    Q1: 即使 VCC 和悬空、此器件也能承受无损坏-1V <电压@输出< 42V (DS 的第7.1节)、正确吗?

    可以。 但对于 VOUT +ve,输入电容将充电,VIN 将上升通过体二极管,但流经体二极管的电流不应很大。  


     Q2:但是、如果 VOUT 为正、内部 FET 的体二极管将导通、因此 IN 引脚上的电压将为(VOUT -"体二极管压降")、正确吗? 是


     Q3:在这些情况下、反向电流将有点像"对器件反向供电"、对吗? 是

    LM73100

     Q4:该器件可承受不损坏的情况下 -0.3V <电压@输出< 21V (DS 的第6.1节、完整温度范围)、正确吗? 是
     @ 5: 内部 B2B MOSFET、IN 引脚上不存在电压 Δ V OUT、对吗? 是

    您可以查看 TPS2660、TPS2662。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    非常感谢您的回答。

    感谢您推荐 TPS266x、我已经看过这本书。 遗憾的是、VIN-min 为4.2V、我们需要降至~3.4V。 我想我查看了所有具有反向电流阻断功能的电子保险丝产品系列、我似乎找到了输入电压范围良好但电流限制太大的器件(即我们的0.2A 限制太低) 或者良好的电流限制范围、但最小输入电压范围高于我们的最小值(如 TPS266x):)。 我希望我忽略了一些东西。

    TPS1641x 和 TPS25961具有良好的输入电压范围和电流限制范围、但不提供反向电流阻断。 我可能不再使用二极管或 LM73100。

    此致、

    马特