This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:ISO5852S 中的问题(没有输出)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361122/iso5852s-a-problem-in-iso5852s-does-not-have-output

器件型号:ISO5852S

我在 设计中使用 ISO5852S 来驱动 SiC。 我将对 引脚 IN+和 IN+ (引脚10和11)施加 PWM 脉冲。

我还向 Vcc1和 GND1 (15和9)施加了2.5-5V 电压。 此外, 我使用+15;0;-8 (VCC2;GND2;VEE2)。  

我正在测量(OUTL 和 OUTH)之间的栅极驱动器的输出电压。 我看不到任何输出。

您能帮助我吗?

 输入电流

提前感谢您。

Mohammad Rastegar。

德克萨斯大学达拉斯分校博士学位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohammad:

    感谢您联系 E2E。

    您是否探测了 RDY 和 FLT 引脚?

    • 如果这两个引脚都为高电平、您就会知道驱动器已准备好运行。
      • 如果 RDY 为低电平、则电源可能出现问题(UVLO)
      • 如果 FLT 为低电平、则可能是在未连接 MOSFET 的情况下、DESAT 二极管的阴极悬空、在这种情况下、它将不会导通、导致 DESAT 引脚电压达到 DESAT 阈值、这会将栅极驱动器关闭、直到驱动器下电上电或 将 RST 信号发送到 RST 引脚。 在未连接 MOSFET 的情况下、每次输出尝试切换为高电平时都会继续发生这种情况。 您需要将该阴极连接到栅极驱动器的源极连接或 COM 引脚。

    此致、

    安迪·罗布勒斯