This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:TPS2116EVM

Guru**** 2813895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362847/tps2116-tps2116evm

器件型号:TPS2116

您好!

我正在尝试使用此开发套件来测试我的应用。 以下是所进行的设置  

VIN1 -- 3.3V 锂离子电池

VIN2 -- 3.3V 锂离子电池

最终目标是...  

如果 VIN1低于2.5V、切换到 VIN2。  

无论我设置了什么 PR1跳线值、在 VIN1电压低于1V 之前、它都不会切换到 VIN2。

开发套件文档或数据表似乎也不会在这里提供很多帮助。 我们将非常感谢您提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gama:

    您是否在引脚1和2之间短接 JP4以确保将 MODE 上拉至 VIN1?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、模式被拉至 VIN1。 是否需要安装任何其他跳线才能使截止电压为2.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gama:

    您能否确保 JP5在引脚2和3之间连接、然后采用 VIN1、VIN2、PR1和 VOUT 波形?

    谢谢。

    帕特里克