This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:有关 Passedcharge * 37%的 QMax 更新规则的问题

Guru**** 2535420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362117/bq27426-question-about-the-qmax-update-rule-for-passedcharge-37

器件型号:BQ27426

您好,

更新 Qmax 的规则:充电/放电容量> Qmax*37%。


我们的应用将尝试在放电时达到大于 Qmax*37%的放电容量。


Q1:是否必须持续放电容量> Qmax*37%?


问题2:当放电不连续时,多个放电加起来达到>Qmax*37%是否可行?


Q3:必须持续放电的理论基础是什么?


Q4:持续放电的条件是什么? 放电电流是否大于 Dsg Current Threshold?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:它不必是连续的。 电量监测计不得进行符合其间 QMax 更新条件的 OCV 测量。

    第二:是的。 只要没有符合 QMax 更新要求的 OCV 测量值。

    第三:没有。 但是、对于符合 Qmax 更新条件的每个 OCV 测量、电量监测计将重新设置通过的电荷计数器、因此为#1和#2。

    #4:条件没有符合 Qmax 更新条件的 OCV 测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik,ñ o

    1、符合 Qmax 更新条件的 OCV 测量触发条件是什么?请帮助列出所有条件。μ F

    1、符合 QMax 更新条件的 OCV 测量的触发条件是什么? 请帮助将它们全部列出。

    [报价 userid="7020" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362117/bq27426-question-about-the-qmax-update-rule-for-passedcharge-37/5197208 #5197208"]#1:它不必是连续的。 电量监测计不得进行符合介于之间的 QMax 更新条件的 OCV 测量。

    2只要燃油表保持下图中的放电状态,是否就可以不触发 OCV 测量?μ A

    2、只要燃料计保持在下图所示的放电状态、是否可以不触发 OCV 测量?

    3、TRM中有两个参数Quit Current和Dsg Relax Time,是不是可以通过修改这两个参数(例如、 Quit Current=2000、DSG Relax Time=65535),使Fuelgauge在进入Discharge状态后,即使放电电流低,也不会退出Discharge,从而不触发OCV测量?

    3、TRM 中有两个参数 Quit Current 和 DSG Relax Time、是否无法修改这两个参数(例如、Quit Current=2000、DSG Relax Time=65535)、以便 Fuelguide 进入放电状态后即使放电电电流较低也不会触发 OCV 测量、 燃油表不会退出放电状态、因此不会触发 OCV 测量?

    4、修改Quit Current和Dsg 放松 Time的值,是否有其它关联的寄存器需要同步修改?如何修改?

    4在、Quit Current 和 DSG Relax Time 的值时、是否需要同时修改任何其他相关寄存器? 怎么做?

    5 µ、修改Quit Current对Fuelgauge的测量过程和测量结果有什么影响?请帮忙详细罗列。

    5、修改 Quit Current 的值对燃料计的测量过程和结果有何影响? 请提供帮助以获取详细列表。

    6、修改Dsg 放松 Time对Fuelgauge的测量过程和测量结果有什么影响?请帮忙详细罗列。

    6、修改 DSG Relax Time 的值对燃油表的测量过程和结果有何影响? 请提供帮助以获取详细列表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1: OCV 必须在平坦区域之外 QMax 无效 MaxV/MinV (取决于 ChemID)且温度必须在 Qmax MaxT/MINT (40和10 deg . C 默认值)。

    #2:如果状态为放电,监测计不会尝试 OCV 测量。

    #3:这在理论上是可能的,但这样你就会阻止 DOD0和 Qmax 更新18小时,并且当前值必须降至 C/200以下。

    #4:没有其他寄存器。 这个过程是 slua801 www.ti.com/.../slua801 和 TRM 中解释的标准数据存储器更新过程。

    #5:退出电流控制进入休息状态。 该电量监测计在 RELAX 模式下执行以下主要功能:
    * DOD0根据 OCV 更新(这是电池的状态。 真正的 OCV (稳定)是电池状态(DOD)的黄金基准。 对于电量监测计而言、务必要消除累积的库仑计数器误差(该误差最终会影响 DOD 的精度)。
    * QMax 根据鉴定 OCV 测量值和鉴定通过的电荷进行更新。

    如果监测计不执行这些测量(例如 Quit Current 和 Dsg Relax Time 阻止这种情况)、则 DOD 可能会随着时间的推移而变得不准确(这也会在充满电时更新、因此不一定需要放松)。 QMax 不会更新。 一旦 Qmax 严重不准确、电量监测计将测量非有意义的 Ra 值(这也会导致电量监测计停止 Ra 测量)、而容量预测(因此所有测量结果)将变得不准确。

    #6:见#5.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dominik,ñ o

    1、修改Dsg 放松 Time的波及影响,理解如下:

    仅延长了DOD的获取时间和Qmax的更新时间。对电量计的算法无影响,在满足Qmax和RA更新规则的前提下,对电量计预测的FCC也没有影响。

    上述理解是否正确?

    1.修改 DSG Relax Time 的波纹效果时需了解以下几点:
    只有 DOD 的采集时间和 QMax 的更新时间会被延长。 如果满足 Qmax 和 RA 更新规则、则不会影响 Fuelgauge 的算法、也不会影响 Fuelgauge 预测的 FCC。
    上述理解是否正确?

    #5:退出电流控制进入休息状态。 该电量监测计在 RELAX 模式下执行以下主要功能:
    * DOD0根据 OCV 更新(这是电池的状态。 真正的 OCV (稳定)是电池状态(DOD)的黄金基准。 对于电量监测计而言、务必要消除累积的库仑计数器误差(该误差最终会影响 DOD 的精度)。
    * QMax 根据鉴定 OCV 测量值和鉴定通过的电荷进行更新。

    如果监测计不执行这些测量(例如 Quit Current 和 Dsg Relax Time 阻止这种情况)、则 DOD 可能会随着时间的推移而变得不准确(这也会在充满电时更新、因此不一定需要放松)。 QMax 不会更新。 一旦 Qmax 严重不准确、电量监测计将测量非有意义的 Ra 值(这也会导致电量监测计停止 Ra 测量)、而容量预测(因此所有测量结果)将变得不准确。

    [/报价]

    2 μ A、在放电状态期间,

    当放电电流<Quit Current时,Dsg Relax Time开始计数。

    当放电电流>退出 Current时,Dsg Relax Time清零。

    当放电电流再次<Quit current时,Dsg Relax Time重新从0计数。

    上述理解是否正确?

    2.在放电状态下
    当 Discharge Current < Quit Current 时、Dsg Relax Time 开始计数。
    当 Discharge Current > Quit Current 时、Dsg Relax Time 清零。
    当 Discharge Current 再次< Quit Current 时、Dsg Relax Time 再次从0开始计数。
    上述理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:它将影响测量 OCV 并更新 DOD0和 Qmax 的时间、这两个值都会影响 FCC、因此说它不会影响 FCC 是不正确的。

    #2:正确。