This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:TPS546B24A 开关节点测量

Guru**** 2529000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546B24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362311/tps546b24a-tps546b24a-switch-node-measurment

器件型号:TPS546B24A

大家好、

我使用的是 TPS546B24A。

这是开关节点测量的设置信息

输入电压12V

VOUT - 1V

输出电流10A

BW - 1GHZ

注意-我在20Mhz BW 上没有看到任何峰值、因此我不会分享测量的快照。

我查看了数据表、发现 MAX VSW (PEAK)为18V。

I 测量了开关节点峰值(使用电感焊盘上的差向探头测量)-满载-10A、BW 1GHZ

我有3个问题:

我阅读了一些 设计指南、其中建议将峰值电压限制在绝对最大值的90%或更小。 在本例中、它达到94%。我们是否需要降低峰值电压?

我在下面的波形中看到、较低电平将降至0V 以下。 有什么原因或者有这样的理由是可以的。 因为在数据表中未给出最小电平。

3、如何测量振铃频率,其限制是什么?

非常感谢

拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您用于此测量的探头是什么? 是否使用"尖头与桶"探头? 因为如果使用长接地尖端、您可能会在接地端拾取噪声。  

    只要不超过绝对最大值、就不会对 SW 造成如此高的损害

    这是相对于 GND 的绝对最大正电压和负电压规格

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您用于此测量的探头是什么? 是否使用"尖头与桶"探头? 因为如果使用较长的接地端,您可能会在地面上拾取噪音。

    我使用的是1GHz 高电压漫射探头。 附加了探测点图片。

    我可以从下面的波形中看到250MHz 的振铃频率。

    您能否提供振铃频率有任何限制?

    非常感谢

    拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    如果您要测试 EMI 等、则可能会在250MHz 范围内看到噪声。 如果您不在乎、那么就没有问题或限制了。  

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    您能否提供减少此振铃的方法?

    非常感谢

    拉贾特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:

    您可以 添加 RC 缓冲器电路来抑制振铃。 以下是有关如何选择缓冲器值的分步过程:

    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTBC7

    谢谢!
    Tomoya