This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51604-Q1:三相电机驱动器使用案例

Guru**** 2505935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51604-Q1, CSD87502Q2, TPS51604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362778/tps51604-q1-3-phase-motor-driver-use-case

器件型号:TPS51604-Q1
主题中讨论的其他器件: CSD87502Q2TPS51604

您好-

我的客户计划在其新设计中使用 TPS51604-Q1。 这是电池供电设计。 以下是消息:

我们需要使用 TPS51604-Q1来驱动 FET、这些 FET 用于驱动采用3个半桥的三相配置的电机线圈。  CSD87502Q2可能会很有趣、我们会将其与驱动器 TPS51604DSG 结合使用、用作半桥(将通道1的漏极与通道2的源极连接)。  系统由电机驱动系统和磁性轴承系统组成。

您能帮助我了解这是否是 TPS51604的常见用例吗? 控制器一样简单? 我想弄清楚我是否应该支持这一点、或者尝试将它们移至集成的电机驱动器(我了解该驱动器属于不同的产品组)。

泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    Mahmoud 今天生病了,回到办公室后会回复。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS51604-Q1通常用于降压转换器。 它可驱动任何半桥 N-FET。 建议在 SW 至 GND 之间添加一个下拉12K 电阻器。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:

    是的、明白。 您以前是否见过其他人将 TPS51604用于此电机驱动器(外部 FET)用例? 与传统的 TI 电机驱动器相比、使用该器件有什么优势?

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我看到过全桥(2倍半桥)、但没有看到三相(3倍半桥)。

    此致