This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87381P:最小输入电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD87381P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363365/csd87381p-vin-min

器件型号:CSD87381P

您好

我们将 CSD87381P 与 PMIC TPS6508641搭配使用、为 Xilinx Zynq UltraScale+ XCZU3CG-L1供电。

我们想知道 MOSFET 工作所需的最小 Vin 是多少。 我们的输入电压范围为2.5V 至17V。 对于 PMIC 输入、我们使用降压升压来保持最小 Vin 为5.6V。

此外、我们需要根据下图了解 MOSFET 在以下电流下的功率损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PREMA:

    感谢您关注 TI FET。 CSD87381P 可在您的输入电压范围内工作。 但是、BUCK1的输出电压为5V、高于最小输入电压。 降压转换器只能降低输入电压。 您将 PMIC 输入预调节至5.6V。 如果这是 BUCK1的同一输入、则占空比将大于90%。 我建议检查 PMIC、以确保控制器可以在高占空比下运行。 TI 提供了同步降压 FET 选择工具、点击下方链接。 这允许用户输入其要求并比较多达3个 TI 分立或电源块 MOSFET 解决方案。 您可以使用此工具来估算使用 CSD87381P 的每个降压转换器的损耗。 输出电流非常小、我希望器件的功率损耗相对较低、并完全处于封装的处理能力范围之内。 请尝试使用该工具、如果您有任何问题、请告诉我。

    https://www.ti.com/tool/SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用