This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-N:欠压范围:5%定义?

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363048/lp2951-n-undervoltage-range-5-define

器件型号:LP2951-N

我们想要使用 LP5951-N 的欠压功能、

请参阅下面的数据表

如果使用3.3V 版本,则欠压最小值是3.254V *95%还是3.3V*95%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此误差功能的指定方式未允许以最小的方式计算跳闸电压。 根据 EC 表规格、VOUT 下降的最大跳闸电压为1 - 25mV/1.235V=(1 - 2%)* VOUT = 98%* VOUT、典型跳闸电压为95%* VOUT。 由于没有为上限阈值电压指定最大值、因此无法计算最小跳变电压。 遗憾的是、我们针对这些旧旧器件的文档有限、因此我们无法提供相关特征数据。  

    此致、

    尼克