This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:有关 LM5017电路的问题

Guru**** 2509175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362120/lm5017-questions-about-lm5017-circuit

器件型号:LM5017

您好、TI 专家!

我对以下 LM5017电路有疑问。

1. CR28:最初 FB 节点通过 CR28偏置为高于 Vref、然后在 C22充电后 FB 节点电压降至低于 Vref。 开关在哪个点开始?  

如果它刚好处于 FB 下降低于 Vref 的位置、如何实现平稳的软启动?

2.在下面的原理图中 CR41有什么用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    据我了解、这些电路是用于提供软启动功能的附加组件。

    请参阅图 7.3在数据表中:

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    我不了解此电路如何实现软启动。

    据我了解、在图7-3中、最初 D 为传导、FB 高于 Vref。 当 C1充电且节点 B 电压下降时、FB 节点电压降至低于 Vref、然后 LM5017导通。 但此时 FB 电压接近于 Vref、这需要高占空比。 那么、如何进行软启动?

    此外、原理图中的 CR41未显示在 LM5017数据表中。 这段对话的目的是什么?

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新生儿、

    FB 始终接近 VREF、并且有电流耦合到反馈分压器中、使得上部 FB 电阻器上的电压逐渐增加。

    您的原理图还具有一个来自 ISO_3_3V 的类似电路、我假设其输出电压为。

    --

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim:

    感谢您对此的澄清。

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、谢谢 Neo。