您好、TI 专家!
我对以下 LM5017电路有疑问。
1. CR28:最初 FB 节点通过 CR28偏置为高于 Vref、然后在 C22充电后 FB 节点电压降至低于 Vref。 开关在哪个点开始?
如果它刚好处于 FB 下降低于 Vref 的位置、如何实现平稳的软启动?
2.在下面的原理图中 CR41有什么用?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Tim:
我不了解此电路如何实现软启动。
据我了解、在图7-3中、最初 D 为传导、FB 高于 Vref。 当 C1充电且节点 B 电压下降时、FB 节点电压降至低于 Vref、然后 LM5017导通。 但此时 FB 电压接近于 Vref、这需要高占空比。 那么、如何进行软启动?
此外、原理图中的 CR41未显示在 LM5017数据表中。 这段对话的目的是什么?
谢谢
新生儿