This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS715A:输出电容值。

Guru**** 2814825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362023/tps715a-output-capacitance-value

器件型号:TPS715A

大家好、

新芯片和旧芯片的建议值不同。


在新芯片中使用0.47uF 电容器有什么影响?
A 和 B 之间的电容器值为何不同?

Br、
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    从该器件的规格来看、我预计新器件在使用0.47uF 时会不稳定。 我必须回到你的"为什么"。

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    您有任何更新吗?

    Br、
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    新器件似乎与旧器件具有不同规格的原因是、旧器件的数据表在语言中未清楚说明0.47uF 要求是电容要求还是电容器要求、并且旧器件的文档也有限。 新器件借助1uF 电容器或0.47uF 电容(~50%降额1uF)实现稳定。

    此致、

    尼克