This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3843:TL3843 OTP 功能?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TL3843, TL3845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363163/tl3843-tl3843-otp-function

器件型号:TL3843
主题中讨论的其他器件: TL3845

您好、支持团队

TL3843具有过热保护?

TL3843和 TL3845有何不同?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    -这些设备没有过热保护,但您可以查看数据表上的热性能信息。

    - TL3843与 TL3845之间的差值是最大占空比(见下文)。 TL3845具有内部触发器、使振荡器频率加倍、因此占空比限制为50%

    谢谢!