This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:电池即将充满电时的充电器切换声音

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362697/bq25792-charger-switching-sound-when-battery-approaching-full-charge

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:TPS25750

我们实施了一种采用 TPS25750 PD 控制器和 BQ25792充电器的充电解决方案。 我们使用它们为4s1p 锂离子电池组充电。 一切都运行良好、只是当电池接近充满电时、如果充满电后仍保持充电、就会出现声音。  

我测量了 SW 节点、它们看起来像这样:

 

快速脉冲的频率与声频匹配。

除了 TPS25750设定的充电电压和电流参数外、BQ25792的设置不会发生变化。

我已经尝试禁用 PFM 并启用 OOA 功能。 通过此帖子获得灵感: e2e.ti.com/.../bq25792-bq25792-circuit-emits-audible-noise-during-charging

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrei:

    充电器似乎终止了、而不是在充电和重复。  状态寄存器和故障寄存器可以确认这一点。  您可以尝试更改下面 REG0x0A 中的 VRCH 和 TRCH 寄存器、以改变再充电的频率。  

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、感谢您的快速回复。

    我已经尝试更改建议的参数,它们确实影响声音,然而,声音仍然存在。  

    将 TRECHG 更改为0x03并将 VRECHG 更改为0x0F 可提供最佳结果、但声音仍每1-2秒出现一次、并持续大约~0.5秒。

    在本例中、充电电压设置为16.8V、因此当 VRECHG = 0x0F 时、当 VBAT 降至16V 以下时、充电周期应该重新开始。 我今天在家里工作、无法正确测量电池和 SW 节点。 将在星期一回来提供更多数据。

    同时、我不确定它是否重要、但我们使用分压器禁用了热敏电阻(请参阅下图)。 我们使用 BMS 进行热保护。 这种行为合适吗? 它是否会影响这种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrei:

    如果不使用 TS_IGNORE 位将其忽略、TS 上的电压将停止或修改电池充电电流或更改 VREG 电压。  如果充电被禁用、转换器 SYS 负载较低、所以声音有可能发生变化。

    此致、

    杰夫