This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:备用电池充电器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ25306, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363350/bq24610-charger-for-backup-battery

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: BQ25306BQ34110

大家好、我正在从事一个项目、该项目将使用两节串联的锂离子电池作为备用电源。
电池将始终在电路中保持连接、但在主电源发生故障时、它们仅用作紧急电源、主电源为12VDC。
我们现在正在考虑使用两种充电器选项- BQ24610 或 BQ25306 -在电流较高(约5A 峰值)时使用外部元件作为电源路径。
电池有一个 BMS 板、但第二步、我们还将使用 TI 器件制造 BMS 和电量监测计(我们考虑将 bq34110用作监测计、因为它似乎以这种应用为目标)。

对于此设置、充电器芯片是否有更好的选择?

我考虑的一点是关于在电压低于充电器阈值且开始新充电周期时加注电池的周期、我认为频繁的充电周期可能会缩短电池的寿命。 因此、我当时想监控电池电压、仅在电压下降到较低值时才使用使能引脚来激活充电器、例如减少充电周期频率。

是否有其他或更好的选择来减少充电周期的数量?

谢谢!

米哈伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihai:

    以下是我们所有的电池充电器列表,如果您想看到更多选项:电池充电器

    对于此设置、充电器芯片是否有更好的选择?

    我考虑的一点是关于在电压低于充电器阈值且开始新充电周期时加注电池的周期、我认为频繁的充电周期可能会缩短电池的寿命。 因此、我当时想监控电池电压、仅在电压下降到较低值时才使用使能引脚来激活充电器、例如减少充电周期频率。

    是否有其他或更好的选择来减少充电周期的数量?

    [/报价]

    是的、我认为 BQ24610对您的系统设计是一个不错的选择。 是的、监控电池电压并使用使能引脚激活充电器是减少充电循环次数的理想选择。

    此致、

    Christian。