This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798设计问题

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359499/bq25798-bq25798-design-question

器件型号:BQ25798

我能否使用 BQ25798从5W 面板获取电源、以便为2节7.4V 电池和降压电池充电、并通过2A 输出从电池获取5V 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saivenkat:

    否。 SYS 输出跟随电池一直到 BATREG。  SYS 引脚的 MINSYS 调节可在电池放电时提供最低系统电压、必须将其设置为低于电池调节电压、在您的情况下、该电压应为8.XV。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助我了解 IC 中的降压/升压用途吗?无论是哪种情况、它可以降压/升压来自太阳能的输入、还是它可以在充电时降压/升压来自电池的输出、或者它既可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,救世主!

    在 SYS 引脚上具有输出的降压/升压转换器在正向/充电/灌电流模式下运行、以便对通过内部 FET 连接到 SYS 的1S-4S 电池进行充电。  电池通过内部 FET 连接到 SYS 引脚、并与 SYS 引脚上的其他负载并联。  当电池电压高于最小系统电压(MINSYS)时、SYS 引脚会跟随电池上升来达到稳压。  

    在反向/OTG/拉电流模式下、降压/升压转换器在 VBUS 上通过电池电源提供稳定电压。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我不清楚、充电器一次只能在一种模式下工作、无论是正向模式还是反向模式。

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jeff、谢谢您的回复、我要返回到数据表的前面、我会慢慢地理解这些内容。 您能否确认 BQ25856和其他几个 IC 是否支持镍氢电池充电、但数据表中没有提及镍氢电池。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saivenkat:

    大多数主机控制的锂离子充电器可以使用主机处理器软件来修改镍氢电池电压的默认 VREG。  但是、如果为充电电流高于0.5°C 的镍氢 电池充电、则建议的充电终止是-dVbat/dt 和/或 dTbat/dt、这是锂离子充电器无法执行的。  如果充电器或主机具有 ADC、ADC 可以测量电池电压和温度、计算斜率、然后终止充电。  如果镍氢电池充电电流小于0.5C、则可以使用计时器和 CV 钳位终止充电。   

    此致、

    杰夫