This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84:并联以实现5A

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A84, TPS7A57, TPS7A84A, TPS7A85A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363147/tps7a84-parallel-to-achieve-5a

器件型号:TPS7A84
主题中讨论的其他器件: TPS7A57、、 TPS7A85A

尊敬的 BU 朋友们:

我们是否可以支持 并联 TPS7A84以实现5A 应用。 客户更喜欢 TPS7A84、因为其设置电压对客户来说很方便。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    请记住、我们最新的高性能 LDO TPS7A57在没有任何并联的情况下的额定电流为5A。

    是的、您可以并联 TPS7A84、而且我们目前已有正在并联此器件的客户。  我建议尽可能使用更新的 TPS7A84A。  您应使用并联 LDO 计算器并输入系统要求以确定需要并联放置多少个 LDO。 您可以再阅读两份白皮书、以了解计算器中的理论基础、但这是可选内容。  使用计算器时、还可查看 TPS7A85A -由于 TPS7A85A 是 TPS7A84的较高电流版本、因此并行使用的 LDO 可能更少。

    https://www.ti.com/tool/PARALLEL-LDO-CALC

    https://www.ti.com/lit/wp/sbva100/sbva100.pdf

    https://www.ti.com/lit/wp/sbva093/sbva093.pdf

    谢谢。

    斯蒂芬