This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:我们是否可以使用2个器件生成正负输出电压

Guru**** 2509385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363063/ucc12050-can-we-generate-positive-and-negative-output-voltages-using-2-devices

器件型号:UCC12050

您好!  

我计划使用 UCC12050生成正负输出电压、如下所示。 5VCC 是输入、想要生成5V0和-5V0。 是否会有任何问题、或者它是否能够按预期工作?

谢谢。

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    是的、您可以使用两个 UCC12050通过上面显示的配置来生成+5V 和-5V。 不要忘记在输入和输出侧放置 HF 去耦和旁路电容器。

    谢谢!