This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28Z610-R1电池显示异常

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363025/bq28z610-r1-bq28z610-r1-battery-display-is-abnormal

器件型号:BQ28Z610-R1

您好! 当前正在调试的 BQ28Z610-R1 SOC 显示电池电源异常。 放电设置当 SOC 为0%时、设定电压为3.0V。 当 SOC 为5%时、设定电压为3.2V。 当放电量为0%、然后充电时、当充电量小于100%时、将显示电池、并且仅显示95%。 那里的设置是否有问题? SOC 标志配置 A 和 B 的配置是否正确? 谢谢!

e2e.ti.com/.../20240517.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Izou、

    您能给我发送一个显示此行为的日志文件吗?

    此致、

    尼克·理查兹