This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002:开路故障模式

Guru**** 2826815 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1363132/lm76002-open-failure-mode

器件型号:LM76002

您好、团队成员:

由于客户在系统级 SIL3流程中使用 TUV、因此他们需要了解 LM76002的故障模式行为、如下所示。

只要 RFBT 或 RFBB 的反馈电阻在上电后保持开路、VOUT 会发生什么情况?

器件是否进入保护模式? 锁存还是自动重试? 或有什么损坏的地方? 您能帮助描述开路故障模式的这种行为吗? 非常感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    如果顶部 FB 电阻器开路、输出将 尝试调节到 VIN。

    如果 底部 FB 电阻器打开、输出将调节至其基准电压。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。