This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:UCC3895:UCC3895全桥运行错误

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362751/ucc3895-ucc3895-ucc3895-incorrect-full-bridge-operation

器件型号:UCC3895

尊敬的所有人:

我们目前正在使用 PWM 全桥控制器 UCC3895开发全桥电路。 该问题由在 MOSFET 的漏源电压处观察到的振铃伪影组成。

图1:全桥电路在30V 输入电压下的漏源电压测量值。 MOSFET 上的 VDS 电压具有高振幅电压尖峰、这可能是由于控制器输出信号的快速开关转换所致。

我们认为其中一个潜在的原因是由控制器的输出信号所设置的时序。 问题在于、在使用4kOhm 延迟电阻器时、来自控制器的 PWM 输出信号不符合全桥运行模式(第一张图)。 然后、我们将延迟电阻器更改为1k Ω、它看起来运行正常。 然而、时序似乎太紧、可能会产生振铃效应。

图2:4k Ω 延迟电阻器的输出信号:不遵循正确的全桥操作。 所有输出信号在0.1us 窗口内关闭。

 

图3:1k Ω 延迟电阻器的输出信号:似乎遵循正确的全桥操作。 不过、时序可能太紧并在电路中产生伪影、

我们愿意就延迟电阻器选择的研究/调整内容提供建议。 另外、我们还想知道占空比是否受控制器限制、这可能会降低电路上的应力。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询已收到、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的设计设置为 H 桥并具有30V 输入、则 FET 上的漏源电压可能会达到225V。

    即使您具有 LC 振荡电路、也应使用 FET 二极管进行钳位。  我认为您的示波器探头正在拾取噪声。  我建议使用漏源 FET 上的点和桶形测量对其进行重新测试。  您还需要使用铁氧体环将示波器探头线扭曲成共模滤波器、以消除共模噪声拾取。

    此致、