This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:如何从 UCC256403DDBR 生成默认 PWM

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40766, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1362685/ucc256403-how-to-generate-default-pwm-from-ucc256403ddbr

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件:PMP40766

您好、TI 专家!

我正在将 UCC256403DDBR 用于基于 PMP40766设计的500W 充电器。 LLC IC UCC256403安装在单独的控制卡中。 现在、我想对该控制卡进行单独测试。 我想 在为 VCC 引脚提供15V 电源时在 HO 和 LO 引脚上生成 PWM 脉冲。 我可以向 IC 引脚施加外部电压来获取默认 PWM。 我计划为此制作一个测试夹具。

引脚的电压电平应该是多少、或者如何在不将 IC 连接到功率级的情况下在 HO 和 LO 引脚上实现 PWM 脉冲? 基本上、这是为了确保 LLC IC 在量产阶段单独具有相应的功能。

此致

阿内什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我收到了您的询问,目前正在审查之中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、为了测试您的控制卡的 功能、我建议使用以下元件。

    1. 要测试高压启动、您需要在引脚1处为 HV 整流器施加交流电源。

    2. 要测试设备功能,您需要使用独立的偏置电源对 VCC 进行偏置。  

    3. 您需要一个偏置电源来测试 BW 阈值

    4. 要调整 FB 电流、您需要构建一个带有 NPN 晶体管和电阻器的电压控制电流吸收器。

    此致、