This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:有关过流的问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1361158/tps40210-questions-about-over-current

器件型号:TPS40210

您好!

我的客户对过流有一些问题、如下所示。

Q1:TPS40210DRC 过流阈值的 IOUT (OC)可配置范围是多少?

Q2:当用于将 TPS40210DRC 从 Vin14.4V 输入电压升压到 Vout 37V 时、考虑器件的过流工作点、输出电流会是多少?

Q3:OCP 响应时间是多少? TI 之前提到过、如果分流电阻器上的压降超过150mV、则内部比较器会立即检测到该压降、并且响应时间不会特别长。 您是否了解分流电阻器上的压降超过以下所列 TBLNK 的75ns?


此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hirano-San,

    Q1:TPS40210上的过流阈值可通过选择电流检测电阻进行设置。 要计算峰值电感器电流、请参阅我们的快速入门计算工具:
    https://www.ti.com/tool/download/SLURB11

    Q2:峰值电感器电流取决于负载条件和电感。 也可以使用该计算器来执行该操作。 请确保过流限制设置得足够高、以使其在正常运行条件下不会触发

    Q3:正如您提到过的、OC 在每个周期的开始有一个消隐时间、以避免由于二极管反向恢复而误触发。
    关于在 ISNS 引脚达到电压阈值与关断栅极信号之间的延迟:
    一个典型值为25ns 的内部延迟。

    如果还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niklas、

    感谢您的答复、但我的客户仍有如下问题。

    Q1/Q2:
    他们想知道用户可以设置的最大 IOCP 电流。 数据表表表1设计示例至少面向3.5A IOCP。 用户可以根据需要设置尽可能多的输出过流启动点、而不存在最大限制?

    问题3:
    您提到过、内部延迟通常为25ns。 数据表指定 TBLNK 的典型值为75ns。 那么、这是否意味着它总共需要25ns + 75ns = 100ns?

    此致、

    k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hirano-San:

    Q1/Q2:没有针对此器件的最大电流限制设置。 TPS40210使用外部功率级组件(电感器、MOSFET、二极管)。
    这些元件和布局必须足够稳健、才能满足峰值电流要求。

    Q3:完全正确。 如果在 MOSFET 开通后直接达到 OCP 阈值、则需要将25ns 添加到75ns 消隐时间中。
    请注意、25ns 延迟是典型值、因此器件之间可能存在较小的差异。

    此致、
    尼克拉斯