This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92633-Q1:SPICE 仿真

Guru**** 2525700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356594/tps92633-q1-spice-simulatiob

器件型号:TPS92633-Q1

您好、专家

 产品页面中提供的 Psipce 仿真文件似乎不起作用。 任何其他工作仿真文件?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    让我看看这个、看看会发生什么情况。

    -fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有此更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我在运行仿真并尝试找出原因时也遇到问题。  请给我几天时间来解决这个问题。

    -fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 FHOUDE:

    我们需要在两天内向客户提供模拟结果,是否有任何更新或任何其他形式的即时支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    负责该模型的工程师在 Holiday 期间出来、今天刚刚回来。  他们在中国,所以可能会延迟。  我不知道需要多长时间才能找出问题并为您提供解决方案。  您是否已拥有 EVM? 您不能只是获取波形以向客户显示?   

    -弗朗西斯·豪德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个您可以使用的 Siplix/SiMetrix 模型、它实际上是有效的。  如果您愿意、我可以直接发送给您。  如果你们使用 Simplis/SiMetrix、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你们是否有 Simplix/SiMetrix?  请告诉我您想做什么、否则我将关闭此帖子。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上我们没有。