This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62870-Q1:需要说明中描述的信息

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355532/tps62870-q1-need-for-the-information-described-in-description

器件型号:TPS62870-Q1
请分享 IC 内部 MOSFET 的以下详细信息。
  1. 开关频率的上升时间和下降时间。
  2. 死区时间的上升时间和下降时间。
  3. 内部驱动器电流损耗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nivethitha:

    感谢您联系我们。

    我是否可以知道您需要上面突出显示的商品的原因? 可以使用 Webench 工具确定 IC 的功率损耗和 Tj。 此外、这些电气参数本质上是机密信息。

    webench.ti.com/.../

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要计算内部开关高侧和低侧功率损耗。 因为我们正在针对该特定 IC 进行最坏情况分析。

    计算最坏情况下的功率损耗时还需要死区时间损耗和内部驱动器损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nivethitha:

    请参阅随附的文件、其中您可以使用 Webench 工具计算 IC 功率损耗。 如果这足以进行最坏情况分析、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../5584.IC_5F00_Pd-worst_2D00_case-sample-calculation.pptx

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请以 PDF 格式共享文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivethitha:

    请参阅.pdf 中的随附文件。

    e2e.ti.com/.../IC_5F00_Pd-worst_2D00_case-sample-calculation.pdf

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Nivethitha:

    这只是一个温和的提醒。 您还有其他疑问吗? 如果没有、您可以关闭此线程。

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、您可以关闭此主题。