This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61093:TPS61093升压转换器 IC 的电流限制是多少

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61093, TLV61048, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1359301/tps61093-what-is-the-current-limit-for-tps61093-boost-converter-ic

器件型号:TPS61093
主题中讨论的其他器件: TLV61048LMG1210

您好!

我对升压转换器 IC TPS61093有疑问。

我想使用此 IC 从5V 输入获得12V 电压、平均电流要求约为500mA。

我发现该 IC 似乎具有1.1A 的输出电流容量。

我使用 Webench 电源设计器验证了该 IC 是否是我要找的。

但是、在 Webench 电源设计工具中、IC 仅显示100mA 容量。

请帮助我解决此数据表与 Webench 设计工具之间的差异。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    1.1a 是典型的电感器峰值电流限制、而不是最大输出电流。

    有关最大 Iout 计算、您可以参阅此应用手册。  

    TLV61048可支持具有500mA 输出的5V 输入至12V 输出电压。 是否适合您的应用? 或者告诉我具体的要求。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    感谢您的答复。

    我希望为平均电流额定值腾出一些余量、因此我正在寻找一个具有大致750mA 平均电流额定值 IC 的解决方案。 请给我一些建议。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    TLV61048可支持具有750mA 输出的5V 输入至12V 输出电压。

    您能否分享您的应用以及是否有其他要求?

    谢谢你。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:  

    感谢您的建议。  

    此应用是 使用12V 电源为 LMG1210栅极驱动器供电。  

    除了具有稳定的输出、我没有其他要求。  

    谢谢!  

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的信息。

    请检查  TLV61048是否正常。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它适合我。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    欢迎。 感谢您的反馈。

    此致